欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

成本与时间双赢,米思米电动夹爪受青睐

  • 2023.08.26 13:43:59
  • 米思米
  • 1600

在自动化生产线上,夹爪作为重要的执行元件,其性能与效率直接影响着整个生产流程。

近年来,随着电动技术的不断发展,电动夹爪逐渐替代传统的气动夹爪,成为市场上的新宠。其中,米思米的电动夹爪凭借其独特的设计理念和卓越的性能表现,赢得了众多客户的青睐。

 

米思米电动夹爪的最大优势在于其一体化设计。传统的气动夹爪需要配备复杂的配件、驱动器、控制系统等,而米思米则通过电气化技术,将这些元素全部集成在一起,实现了整体的简化和标准化。这一设计不仅降低了终端客户的使用难度,还极大地节省了他们在设计、选型、采购和组装等环节的时间和成本。据统计,使用米思米电动夹爪替换气动夹爪,总体方案的成本可以降低高达31%,设计时间则可以节省多达51%。


成本与时间双赢,米思米电动夹爪受青睐

 

除了成本和时间上的优势,米思米电动夹爪在性能上也表现出色。它具备多点控制功能,可以实现局部张开,有效避免各种干涉,轻松应对多种工件的频繁切换。同时,其速度和夹持力度都可以精确控制,有效防止了工件的变形、夹伤、掉落等意外情况,提高了生产效率和产品质量。

 

米思米的电动夹爪适用于多种行业,覆盖多样化的工业场景,例如可以与机器人手臂结合,完成取料、组装等用途,适用于3C、半导体、医疗等行业;也可以与直线电机模组结合,进行工件吸取、放置等工作,适用于3C、锂电、新零售等行业。

 

此外,米思米还致力于为客户提供更加完善的服务。他们不仅提供了丰富的选型工具,帮助客户进一步减少选型时间,还提供了专业的技术支持和售后服务团队,确保客户在使用过程中遇到任何问题都能得到及时、有效的解决。

 

综上所述,米思米电动夹爪凭借其一体化设计、卓越的性能表现、广泛的应用场景以及完善的服务体系,成功实现了成本与时间双赢的目标。在未来的市场竞争中,相信米思米电动夹爪将继续保持其领先地位,为更多的客户带来高效、便捷、经济的自动化解决方案。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities